Everything

R_MAC32Bit_MACSigned

符号あり積和演算を行います。

 

[指定形式]

void       R_MAC32Bit_MACSigned ( int32_t data_a, int32_t data_b, mac32bit_int64_t

* buffer_64bit );

 

[引数]

I/O

引数

説明

I

int32_t data_a;

被乗数値

I

int32_t data_b;

乗数値

O

mac32bit_int64_t * buffer_64bit;

累計初期値/演算結果

 

備考              累計初期値/演算結果 mac32bit_int64_t についての詳細は、R_MAC32Bit_MULSigned を参照してください。

 

[戻り値]

なし