Everything

R_TAUm_Channeln_Higher8bits_Stop

チャネルnのカウント(上位8ビット)を終了します。

備考              API 関数を呼び出しは、タイマ・アレイ・ユニットを8ビット・タイマとして使用している場合に限られます。

 

[指定形式]

void       R_TAUm_Channeln_Higher8bits_Stop ( void );

備考           mはユニット番号を、n はチャネル番号を意味します。

 

[引数]

なし

 

[戻り値]

なし