チャネルnのカウント(下位8ビット)を開始します。
備考1. 本 API 関数を呼び出しは、タイマ・アレイ・ユニットを8ビット・タイマとして使用している場合に限られます。
備考2. 本 API 関数を呼び出してからカウント処理を開始するまでの時間は、当該機能の種類(インターバル・タイマ,外部イベント・カウンタ,ディレイ・カウンタなど)により異なります。
[指定形式]
void R_TAUm_Channeln_Lower8bits_Start ( void );
備考 mはユニット番号を、n はチャネル番号を意味します。
[引数]
なし
[戻り値]
なし