R_S12ADn_Set_CompareValue
コンペアレベルの設定を行います。
[指定形式]
void
R_S12ADn_Set_CompareValue ( uint16_t reg_value0, uint16_t
reg_value1);
備考
n はユニット番号を意味します。
[引数]
|
I/O |
引数 |
説明 |
|
I |
uint16_t
reg_value0; |
コンペアレジスタ 0 に設定する値 |
|
I |
uint16_t
reg_value1; |
コンペアレジスタ 1 に設定する値 |
[戻り値]
なし