Everything

12ビットA/Dコンバータ(S12AD

以下に、コード生成ツールが12ビットA/Dコンバータ用として出力する API 関数の一覧を示します。

 

3.30      12ビットA/Dコンバータ用 API 関数

API 関数名

機能概要

R_S12ADn_Create

12ビットA/Dコンバータを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。

R_S12ADn_Create_UserInit

12ビットA/Dコンバータに関するユーザ独自の初期化処理を行います。

r_s12adn_interrupt

スキャン終了割り込みの発生に伴う処理を行います。

r_s12adn_groupb_interrupt

グループ B スキャン終了割り込みの発生に伴う処理を行います。

R_S12ADn_Start

A/D 変換を開始します。

R_S12ADn_Stop

A/D 変換を終了します。

R_S12ADn_Get_ValueResult

変換結果を獲得します。

R_S12ADn_Set_CompareValue

コンペアレベルの設定を行います。

r_s12adn_compare_interrupt

コンペア割り込みの発生に伴う処理を行います。

 

 

More:

R_S12ADn_Create

R_S12ADn_Create_UserInit

r_s12adn_interrupt

r_s12adn_groupb_interrupt

R_S12ADn_Start

R_S12ADn_Stop

R_S12ADn_Get_ValueResult

R_S12ADn_Set_CompareValue

r_s12adn_compare_interrupt

使用例