Everything

19.2.11 メモリ・プール管理機能(可変長メモリ・プール)

以下に,RI600PXがメモリ・プール管理機能(可変長メモリ・プール)として提供しているサービス・コールの一覧を示します。
表19-15  メモリ・プール管理機能(可変長メモリ・プール)
サービス・コール名
機能概要
発行有効範囲
可変長メモリ・プールの生成
タスク
可変長メモリ・プールの生成(ID番号自動割付け)
タスク
可変長メモリ・プールの削除
タスク
可変長メモリ・ブロックの獲得
タスク
可変長メモリ・ブロックの獲得(ポーリング)
タスク
可変長メモリ・ブロックの獲得(ポーリング)
非タスク
可変長メモリ・ブロックの獲得(タイムアウト付き)
タスク
可変長メモリ・ブロックの返却
タスク
可変長メモリ・プール情詳細報の参照
タスク
可変長メモリ・プール詳細情報の参照
非タスク