-
wup_tsk
iwup_tsk
-
ER wup_tsk ( ID tskid );
ER iwup_tsk ( ID tskid );
|
tskidで指定されたタスクをWAITING状態(起床待ち状態)からREADY状態へ,またはWAITING-SUSPENDED状態からSUSPENDED状態へと遷移させます。
ただし,本サービス・コールを発行した際,対象タスクが起床待ち状態以外の場合には,状態操作処理は行わず,起床要求カウンタに0x1を加算します。
備考 RI850V4が管理する起床要求カウンタは,7ビット幅で構成されています。このため,本サービス・コールでは,起床要求数が127回を越えるような場合には,起床要求のキューイング(起床要求カウンタの加算処理)は行わず,戻り値としてE_QOVRを返します。
|
|
|
|
|
|
|
|
- 非タスクから本サービス・コールを発行した際, tskidにTSK_SELFを指定した
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|