出力ファイル名は,入力ファイル名の拡張子を“.i”に置き換えたものとなります。
出力アセンブリ・ソース・ファイル名は,ソース・ファイル名の拡張子を“.asm”に置き換えたものとなります。
出力オブジェクト・ファイル名は,ソース・ファイル名の拡張子を“.obj”に置き換えたものとなります。
出力ロード・モジュール・ファイル名は,最初に入力したファイル名の拡張子を“.abs”に置き換えたものとなります。
fileには,入力ファイルに対してプリプロセス処理を行った結果のファイル名を指定したものとみなします。
fileには,アセンブリ・ソース・ファイル名を指定したものとみなします。
fileには,オブジェクト・ファイル名を指定したものとみなします。