Everything

 

-Xprep_path


プリプロセス処理済みファイルを保存するフォルダを指定します。

[指定形式]

-Xprep_path[=path]

 

-

省略時解釈

プリプロセス処理済みファイルを出力しません(-Pオプション指定時を除く)。

[詳細説明]

-

-Pオプションを指定したとき,プリプロセス処理済みファイルを保存するフォルダをpathに指定します。

-

pathに存在するフォルダ名を指定した場合は,フォルダpathに,Cソース・ファイル名の拡張子を“.i”で置き換えたファイル名でプリプロセス処理済みファイルを保存します。
存在しないフォルダ名を指定した場合は,エラーとなります。

-

pathには存在するファイル名を指定することも可能です。
出力するプリプロセス処理済みファイルが1つの場合は,pathというファイル名で保存します。
出力するプリプロセス処理済みファイルが複数の場合は,エラーとなります。
存在しないファイル名を指定した場合は,エラーとなります。

-

=pathを省略した場合は,カレント・フォルダに,Cソース・ファイル名の拡張子を“.i”で置き換えたファイル名でプリプロセス処理済みファイルを保存します。

-

ソース・ファイルとして同じ名前のファイル(異なるフォルダにある場合を含む)を複数指定した場合は,警告を出力して,最後に指定したソース・ファイルに対するプリプロセス処理済みファイルのみを保存します。

[使用例]

-

プリプロセス処理済みファイルをフォルダD:\sampleに保存します。

>ccrh -Xprep_path=D:\sample -Xcommon=rh850 main.c