-g_line 【V1.05.00以降】
最適化時にソース・デバッグ用の情報を強化します。
[指定形式]
-g_line
-
省略時解釈
最適化時にソース・デバッグ用の情報を強化しません。
[詳細説明]
-g オプションと同時に指定した場合にのみ有効となります。
最適化を行った場合に,デバッグ時により正確にソースレベルのステップ実行を行うことができるように,デバッグ情報を強化します。
デバッグ情報量が増加し,ステップ実行が遅くなる可能性があります。
[使用例]
出力ファイル中の,ソース・デバッグ用の情報を強化して出力します。
>ccrh -g -g_line main.c