インクルード・ファイルを検索するフォルダを指定します。
[指定形式]
インクルード・ファイルを ソース・ファイルのあるフォルダと標準インクルード・ファイル・フォルダから検索します。
[詳細説明]
- | プリプロセッサ指令#include,およびアセンブラ制御命令$INCLUDE/$BINCLUDEで読み込むインクルード・ファイルを検索するフォルダをpathに指定します。
インクルード・ファイルの検索は,以下の順番で行います。 |
(a) | ソース・ファイルのあるフォルダ(ファイルを” ”で指定した場合) |
(b) | -Iオプションで指定したフォルダ(指定が複数ある場合は,コマンド・ラインで指定した順(左から右の順)) |
(a) | -Iオプションで指定したフォルダ(指定が複数ある場合は,コマンド・ラインで指定した順(左から右の順)) |
[使用例]
- | インクルード・ファイルをカレント・フォルダ,フォルダD:\include,標準フォルダの順で検索します。 |
>ccrh -ID:\include -Xcommon=rh850 main.c
|