Everything

 

-lang 【V1.07.00以降】


言語規格を指定します。

[指定形式]

-lang={c|c99}

 

-

省略時解釈

C90規格に沿ってコンパイルします。

[詳細説明]

-

Cソース・ファイルの言語規格を指定します。

-

-lang=cオプション指定時またはオプション省略時は,C90規格に沿ってコンパイルします。

-

-lang=c99オプション指定時は,C99規格に沿ってコンパイルします。

-

c,c99以外を指定した場合は,エラーとします。

[備考]

-

本コンパイラは,言語規格の一部をサポートしません。

-

C90/C99言語規格の一部の標準ライブラリ関数

-

C99言語規格の複素数型

-

C99言語規格の可変長配列