-Xvolatile
外部変数のvolatile化を指定します。
[指定形式]
-
省略時解釈
volatile修飾のある変数のみをvolatile宣言したものとして扱います。
[詳細説明]
すべての外部変数をvolatile宣言したものとして扱います。 外部変数のアクセス回数,アクセス順序はCソース・ファイルで記述したとおりになります。
[使用例]
すべての外部変数をvolatile宣言したものとして扱います。
>ccrh -Xvolatile -Xcommon=rh850 main.c