文字列定数をマージします。
[指定形式]
ソース・ファイル内で同じ文字列定数が複数存在する場合,それぞれを別々の領域に割り付けます。
[詳細説明]
- | ソース・ファイル内で同じ文字列定数が複数存在する場合,これらをまとめて1つの領域に割り付けます。 |
- | #pragma sectionの指定に依らず,同じ文字列定数を同一領域に割り付けます。
ただし,異なるセクションを指定した場合,文字列定数の割り付け先のセクションはソース中での出現順序に依存します。 |
[使用例]
- | ソース・ファイル内で同じ文字列定数が複数存在する場合,これらをまとめて1つの領域に割り付けます。 |
>ccrh -Xmerge_string -Xcommon=rh850 main.c
|