Everything

 

-goptimize 【V2.01.00以降】


リンク時最適化用の情報を生成します。

[指定形式]

-goptimize

 

-

省略時解釈

なし

[詳細説明]

-

リンク時最適化時に使用する付加情報を出力ファイル内部に生成します。

-

本オプションを指定したファイルは,リンク時にリンク時最適化の対象になります。

リンク時最適化の詳細については,リンク・オプション-OPtimizeを参照してください。