出力形式を指定します。
[指定形式]
ロード・モジュール・ファイルを出力します(-form=absoluteオプションの指定と同じです)。
[詳細説明]
|
Absolute
|
ロード・モジュール・ファイルを出力します。
|
|
Relocate
|
リロケータブル・ファイルを出力します。
|
|
Object
|
オブジェクト・ファイルを出力します。
-extractオプションでライブラリから1個のモジュールをオブジェクト・ファイルとして取り出すときに使用します。
|
|
Library[={S|U}]
|
ライブラリ・ファイルを出力します。
library=sを指定した場合は,出力ファイルをシステム・ライブラリ・ファイルとします。
library=uを指定した場合は,出力ファイルをユーザ・ライブラリ・ファイルとします。
libraryのみを指定した場合は,library=uを指定したものとみなします。
|
|
Hexadecimal
|
インテル拡張ヘキサ・ファイルを出力します。
詳細については,「3.5 インテル拡張ヘキサ・ファイル」を参照してください。
|
|
Stype
|
モトローラ・Sタイプ・ファイルを出力します。
詳細については,「3.6 モトローラ・Sタイプ・ファイル」を参照してください。
|
|
Binary
|
バイナリ・ファイルを出力します。
|
[備考]
- | 出力形式と入力ファイル,他のオプションとの関係を以下に示します。 |
表 2.5 | 出力形式と入力ファイル,他のオプションとの関係 |
|
|
|
|
|
|
Absolute
|
-stripあり
|
ロード・モジュール・ファイル
|
-input,-output
|
|
上記以外
|
オブジェクト・ファイル
リロケータブル・ファイル
バイナリ・ファイル
ライブラリ・ファイル
|
-input,-library,-binary,-debug,-nodebug,-cpu,-start,-rom,-entry,-output,-map,-padding,-hide,-optimize/-nooptimize,-absolute_forbid,-symbol_forbid,-section_forbid,-compress,-nocompress,-rename,-lib_rename,-delete,-define,-fsymbol,-stack,-memory,-msg_unused,
-show={all|symbol|reference|xreference|total_size|struct|relocation_attribute|cfi},
-aligned_section,-overrun_fetch,-cfi,-cfi_add_func,-cfi_ignore_module
|
|
Relocate
|
-extractあり
|
ライブラリ・ファイル
|
-library,-output
|
|
上記以外
|
オブジェクト・ファイル
リロケータブル・ファイル
バイナリ・ファイル
ライブラリ・ファイル
|
-input,-library,-binary,-debug,-nodebug,-output,-hide,-rename,-lib_rename,-delete,-show={all|symbol|xreference|total_size}
|
|
Object
|
-extractあり
|
ライブラリ・ファイル
|
-library,-output
|
|
Hexadecimal
Stype
Binary
|
オブジェクト・ファイル
リロケータブル・ファイル
バイナリ・ファイル
ライブラリ・ファイル
|
-input,-library,-binary,-cpu,-start,-rom,-entry,-output,-map,-space,-optimize/-nooptimize,-absolute_forbid,-symbol_forbid,-section_forbid,-rename,-lib_rename,-delete,-define,-fsymbol,-stack,-record注2,-end_record注2,-s9注2,-byte_count注3,-fix_record_length_and_align注7,-padding,-memory,-msg_unused,
-show={all|symbol|reference|xreference|total_size|struct|relocation_attribute|cfi},
-aligned_section,-overrun_fetch注4,-crc,-cfi,-cfi_add_func,-cfi_ignore_module
|
|
ロード・モジュール・ファイル
|
-input,-output,-record注2,-end_record注2,-s9注2,-byte_count注3,-fix_record_length_and_align注7,-show={all|symbol|reference|xreference}, -crc
|
|
インテル拡張ヘキサ・ファイル注5
|
-input,-output
|
|
モトローラ・Sタイプ・ファイル注5
|
-input,-output,-s9注2
|
|
Library
|
-stripあり
|
ライブラリ・ファイル
|
-library,-output,-memory注6,-show
|
|
-extractあり
|
ライブラリ・ファイル
|
-library,-output
|
|
上記以外
|
オブジェクト・ファイル
リロケータブル・ファイル
|
-input,-library,-output,-hide,-rename,-delete,-replace,-memory注6,-show={all|symbol|section},-allow_duplicate_module_name
|
注 1. | 以下のオプションは,常に指定可能です。
-message,-nomessage,-change_message,-logo,-nologo,-form,-list,-subcommand |
注 2. | -form=stypeオプションを指定した場合のみ指定可能です。 |
注 3. | -byte_countオプションは,-form= hexadecimal,または-form=stypeオプションを指定した場合のみ指定可能です。 |
注 4. | -overrun_fetchオプションは,-form=hexadecimal,または-form=stypeオプションを指定した場合のみ指定可能です。 |
注 5. | 入力ファイルにインテル拡張ヘキサ・ファイルを指定した場合は-form=hexadecimalオプション,モトローラ・Sタイプ・ファイルを指定した場合は-form=stypeオプションのみを指定することができます。 |
注 6. | -hideオプションを指定した場合は指定することはできません。 |
注 7. | -fix_record_length_and_align オプションは,-form=hexadecimal,または-form=stypeオプションを指定した場合のみ指定可能です。 |
[使用例]
- | a.obj,b.objからリロケータブル・ファイルc.relを出力します。 |
>rlink a.obj b.obj -form=relocate -output=c.rel
|
- | lib.libからモジュールaを取り出し,オブジェクト・ファイルとして出力します。 |
>rlink -library=lib.lib -extract=a -form=object
|
- | lib.libからモジュールaを取り出し,ライブラリ・ファイルexta.libを出力します。 |
>rlink -library=lib.lib -extract=a -form=library -output=exta
|
- | lib.libからモジュールaを取り出し,リロケータブル・ファイルa.relを出力します。 |
>rlink -library=lib.lib -extract=a -form=relocate
|