不正な間接関数呼び出し検出で用いる関数リストを生成しません。
不正な間接関数呼び出し検出の詳細については,コンパイル・オプション「-control_flow_integrity 【Professional版のみ】 【V1.07.00以降】」を参照してください。
リンカは,関数リストを.constセクションに生成します。そのため,リンク時に-startオプションで.constセクションを指定する必要があります。
コンパイル時に-control_flow_integrityを指定せずに作られたオブジェクト・ファイルの場合,リンカはオブジェクト・ファイル内のリロケーション解決したシンボル全ての関数リストを生成します。 |
特定のオブジェクト・ファイル内の関数を関数リストから除外する場合は,リンク・オプション-CFI_IGNORE_Moduleを指定してください。