Everything

*


第1項と第2項の値の乗算を行います。

[機能]

第1項と第2項の値の積を返します。

[使用例]

TEN     .set    0x10
        mov     TEN * 3, r10    ; (1)

(1)

.set疑似命令により,シンボル“TEN”に0x10という値が定義されます。
“TEN * 3”という式は“0x10 * 3”のことで,0x30を返します。
したがって,“mov 0x30, r10”と記述することもできます。