Everything

-符号


項の値の2の補数を求めます。

[機能]

項の値の2の補数をとった値を返します。

[使用例]

NO      .set    -1              ; (1)

(1)

“-1”は1の2の補数となります。
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001の2の補数は
1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111
となります。
よって,.set疑似命令により,シンボル“NO”に0xFFFFFFFFが定義されます。