Everything

BINCLUDE


バイナリ・ファイルの入力をします。

[指定形式]

[△]$[△]BINCLUDE[△]([△]ファイル名[△])[△][;コメント]

[機能]

-

オペランドに指定したバイナリ・ファイルの内容を,本制御命令の置かれている位置に置かれたソース・プログラムのアセンブル結果であるとみなして扱います。

[詳細説明]

-

オプション(-l)で,インクルード・ファイルのサーチ・パスを指定することができます。

-

インクルード・ファイルの読み込みパスのサーチの順番は,次のとおりです。

(a)

オプション(-I)で指定されたフォルダ

(b)

標準インクルード・ファイル・フォルダ

(c)

ソース・ファイルのあるフォルダ

(d)

(元の)Cソース・ファイルのあるフォルダ

(e)

カレント・フォルダ

 

-

本制御命令は,バイナリ・ファイルの内容全体を扱います。リロケータブル・ファイルを指定した場合には,ELFフォーマットで構成されたファイル全体を扱います。.textセクション等の内容のみを扱うということではありません。

-

存在しないファイルを指定した場合,または,本制御命令を再配置属性に"BSS"が付くセクションに記述した場合,メッセージが出力され,アセンブルが中止されます。