add, mulh
-
デバイスのadd,mulh命令は次の形式です。
ADD reg1, reg2
ADD imm5, reg2
MULH reg1, reg2
MULH imm5, reg2
“add imm, reg2”,“mulh imm, reg2”の形式でimmに次のものを指定した場合,アセンブラでは,命令展開が行われ,1つ,または複数個の機械語命令が生成されます。
(a)
-16~+15の範囲を越え,-32768~+32767の範囲の絶対値式
指定形式
アセンブル結果
add imm16, reg
addi imm16, reg, reg
(b)
-32768~+32767の範囲を越える絶対値式
immの値の下位16ビットがすべて0の場合
add imm, reg
movhi HIGHW(imm), r0, r1
add r1, reg
上記以外の場合
mov imm, r1
(c)
!label,または%labelを持つ相対値式,およびsdata/sbss属性セクションに定義を持つラベルの$labelを持つ相対値式
add !label, reg
addi !label, reg, reg
add %label, reg
addi %label, reg, reg
add $label, reg
addi $label, reg, reg
(d)
#label,またはlabelを持つ相対値式,およびsdata/sbss属性セクションに定義を持たないラベルの$labelを持つ相対値式
add #label, reg
mov #label, r1
add label, reg
mov label, r1
mov $label, r1