Everything

strncmp


文字列比較(文字数指定)を行います。

[所属]

標準ライブラリ

[指定形式]

#include <string.h>

int strncmp(const char *s1, const char *s2, size_t length);

[戻り値]

s1の指す配列がs2の指す配列より大きい,等しい,または小さいかによって,0より大きい,0に等しい,0より小さい整数を返します。

[詳細説明]

s1の指す配列の文字とs2の指す配列の文字を最大でlength文字比較します。