文字列連結(文字数指定)を行います。
[所属]
標準ライブラリ
[指定形式]
#include <string.h>
char    *strncat(char *dst, const char *src, size_t length);
[戻り値]
dstの値を返します。
[詳細説明]
srcの指す文字列の先頭から,最大でlength文字(srcのnull文字(\0)を含む)をdstの指す文字列の末尾に連結します。srcの最初の文字はdstの終わりのnull文字(\0)を上書きします。この結果には,終端を示すnull文字(\0)が常に付加されます。
[注意事項]
null文字(\0)は常に付加されるので,コピーがlengthによって制限される場合,dstに付加される文字の個数はlength + 1になることに注意してください。