-ignore_files_misra 【Professional版のみ】
|
MISRA-C:2004ルールまたはMISRA-C:2012ルールによるソース・チェックの対象外のファイルを指定します。
[指定形式]
-ignore_files_misra=file[,file]...
|
すべてのCソース・ファイルをチェック対象とします。
[詳細説明]
- | fileで指定したファイルをMISRA-C:2004ルールまたはMISRA-C:2012ルールによるソース・チェックの対象外とします。 |
- | 本オプションは,-misra2004または-misra2012オプション指定時のみ有効です。 |
-misra2004または-misra2012オプションを指定しない場合は,警告を出力し本オプションを無視します。
[使用例]
- | sample.hをMISRA-C:2004ルールによるソース・チェックの対象外とします。 |
>ccrl -misra2004=all -ignore_files_misra=sample.h -cpu=S2 -dev=dr5f100pj.dvf main.c
|
[注意]
- | 本オプションをStandard版コンパイラで指定するとエラーとなります。 |