リンク・オプションを指定します。
[指定形式]
 
コンパイル・ドライバが設定したリンク・オプションのみを最適化リンカに渡します。
[詳細説明]
-  | argをリンク・オプションとして,最適化リンカに渡します。  | 
 
[使用例]
-  | -form=relocateオプションを最適化リンカに渡します。  | 
 
>ccrl -lnkopt=-form=relocate -cpu=S2 -dev=dr5f100pj.dvf main.c 
 | 
 
 
上記の例で-lnkoptで指定するオプションは以下の例と同じ効果を持ちます。
>ccrl -c -cpu=S2 -dev=dr5f100pj.dvf main.c 
>rlink -form=relocate main.obj 
 |