Everything

-asmcmd


アセンブラに渡すアセンブル・オプションをサブコマンド・ファイルで指定します。

[指定形式]

-asmcmd=file

 

-

省略時解釈

コンパイル・ドライバが設定したアセンブラ・オプションのみをアセンブラに渡します。

[詳細説明]

-

アセンブラに渡すアセンブル・オプションをサブコマンド・ファイルfileで指定します。

-

本オプションを複数指定した場合は,すべてのサブコマンド・ファイルを有効とします。

-

fileを省略した場合は,エラーとなります。

[使用例]

-

アセンブラに渡すアセンブル・オプションをサブコマンド・ファイルcommand_asm.txtで指定します。

>ccrl -asmcmd=command_asm.txt -cpu=S2 -dev=dr5f100pj.dvf