インクルード・ファイルを検索するフォルダを指定します。
[指定形式]
 
なし
[詳細説明]
-  | $INCLUDE制御命令,および$BINCLUDE制御命令でインクルード・ファイル名をパスなし,または相対パスで指定した場合に,インクルード・ファイルを検索するフォルダをpathに指定します。 
インクルード・ファイルの検索は,以下の順番で行います。  | 
 
<1>  | 本オプションで指定したフォルダ(指定が複数ある場合は,コマンド・ラインで指定した順(左から右の順))  | 
 
<2>  | $INCLUDE制御命令,または$BINCLUDE制御命令が記述されたソース・ファイルのあるフォルダ  | 
 
<3>  | カレント・フォルダ(asrlを起動したフォルダ)  | 
 
 
[使用例]
-  | インクルード・ファイルをフォルダD:\include,D:\src,カレント・フォルダの順で検索します。  | 
 
>asrl -include=D:\include -dev=dr5f100pj.dvf D:\src\main.asm 
 |