ベクタテーブル・アドレスの空き領域にアドレスを設定します。
[指定形式]
 
なし
[詳細説明]
| 
- | アドレス未設定のベクタテーブル・アドレスに対して,オプション指定のアドレスを設定します。 | 
| 
- | 本オプションを指定した場合,ソース上に割り込みハンドラの記述がなくても,ベクタテーブル・セクションを最適化リンカが作成し,ベクタテーブル・アドレスにアドレスを設定します。 | 
| 
- | symbolには,対象関数の先頭に“_(アンダースコア)” を付けた外部名を指定してください。 | 
| 
- | addressには,設定するアドレスを16進数表記で指定してください。 | 
| 
- | ベクタテーブルの0x2,0x3番地の領域への値の設定は,以下の優先度順に従って行われます。-rrmオプション > -debug_monitorオプション > アセンブリ・ソース・ファイルの指定
 > -vectnオプション > -vectオプション
 | 
[使用例]
| 
- | ベクタテーブル・アドレスの空き領域に_dummyのアドレスを設定します。 | 
| >rlink a.obj b.obj -vect=_dummy | 
[備考]
| 
- | ユーザがベクタテーブル・アドレス・セクションをソース・プログラムで作成している場合,ベクタテーブル・アドレスの自動生成は行わないため,本オプションは無効となります。 | 
| 
- | {symbol|address}の記述で先頭を0と記述したものは,すべてアドレスとして判断します。 | 
| 
- | 本オプションは,-form={object|relocate|library}オプション,-stripオプション,または-extractオプションを指定した場合は無効となります。 |