オプション指定の終了を指定します。
[指定形式]
なし
[詳細説明]
[注意]
- | 本オプションは,サブコマンド・ファイル内のみで使用することができます。 |
[使用例]
- | サブコマンド・ファイルsub.txtを以下の内容で作成します。 |
input=a.obj,b.obj ;(1)
start=.SEC1,.SEC2,.SEC3/100,.SEC4/8000 ;(2)
output=a.abs ;(3)
exit
|
コマンド・ライン上でサブコマンド・ファイルsub.txtを指定します。
>rlink -subcommand=sub.txt -nodebug
|
(1)~(3)の処理を実行し,a.absを出力します。
本オプションの実行後にコマンド・ライン上で指定している-nodebugオプションは無効になります。