Everything
2.5.4 ライブラリジェネレータ ・オプション【V1.13.00以降】

 

ここではライブラリ生成・フェーズのオプションについて説明します。

表 2.10

ライブラリジェネレータ・オプション

分類

オプション

説明

ライブラリ生成制御

-head

構築対象のライブラリを指定します。

-lang

標準ライブラリの言語規格を指定します。

-secure_malloc【Professional版のみ】

セキュリティ機能用 malloc系ライブラリを生成します。

出力制御

-output

出力ファイル名を指定します。

その他

-logo / -nologo

コピーライト表示を制御します。

-subcommand

サブコマンド・ファイルを指定します。