-output
出力ファイルを指定します。
[指定形式]
-output=file
-
省略時解釈
カレント・フォルダにstdlib.libというファイル名で標準ライブラリを生成します。
[詳細説明]
標準ライブラリの出力先ファイル名を指定します。
fileは絶対パス,または相対パスで指定します。
fileを相対パスで指定した場合,カレント・フォルダからの相対パスと解釈します。
fileを省略した場合はエラーになります。