.MACRO,.REPT,.IRP疑似命令と.ENDM疑似命令の対応については,以下のように扱います。
- | .MACRO,.REPT,.IRP疑似命令に対して,ソース・プログラムの最後まで対応する.ENDM疑似命令が見つからない場合,ソース・プログラムの最後にエラーが出力されます。 |
- | .ENDM疑似命令に対し,対応する.MACRO,.REPT,.IRP疑似命令が見つからない場合,エラーが出力されます。 |
- | .MACRO疑似命令の定義行にエラーがあった場合,その行を無視して処理を続けます。したがって,マクロ名は定義されず,参照時にエラーが出力されます。 |