文字列を浮動小数点数(double型)へ変換します。
[所属]
標準ライブラリ
[指定形式]
#include <stdlib.h>
double  __far   atof(const char __near *nptr);
double  __far   _COM_atof_f(const char __far *nptr);
[戻り値]
部分文字列が変換できた場合,その値を返します。変換できなかった場合,0を返します。
オーバフローが生じる場合,±∞を返し,マクロERANGEをグローバル変数errnoに設定します。
アンダフローが生じる場合,0を返し,マクロERANGEをグローバル変数errnoに設定します。
[詳細説明]
nptrの指す文字列の最初の部分をdouble型の表現に変換します。