Everything
 

-debug


最適化リンケージエディタ(rlink)・オプション / 出力オプション

[指定形式]

-debug

 

-

省略時解釈

出力ファイル中にデバッグ情報を出力します。

[詳細説明]

-

出力ファイル中にデバッグ情報を出力します。

-

outputオプションで複数ファイル出力を指定時にdebugオプションを指定したときは、sdebugオプションと解釈して、<先頭出力ファイル名>.dbgに出力します。

[備考]

-

form={object | library | hexadecimal | stype | binary}、strip、または、extract指定時、本オプションは無効です。