Everything
 

-create_unfilled_area【V2.03.00以降】


最適化リンケージエディタ(rlink)・オプション / 出力オプション

[指定形式]

-create_unfilled_area

 

[詳細説明]

-

Sレコード・ファイル(~.mot)またはヘキサ・ファイル(~.hex)を出力する際に、アセンブリ言語において.OFFSET疑似命令を記述した箇所に作られる空き領域に対し、データを出力しないようにします。

-

本オプションの機能を利用するには、rlinkでSレコード・ファイルおよびヘキサ・ファイルを作成するときだけではなく、ccrxコマンドまたはasrxコマンドでオブジェクト・ファイル(~.obj)を作成するときにも指定する必要があります。