<最適化リンケージエディタ(rlink)・オプション / その他オプション>
[指定形式]
[詳細説明]
- | 指定したライブラリモジュールをlibraryオプションで指定したライブラリファイルから抽出します。 |
[例]
extract=file1 ;モジュールfile1を抽出します。
|
[備考]
- | form={absolute | hexadecimal | stype | binary}およびstrip指定時、本オプションは無効です。 |
- | form=library指定時、モジュールを削除できます。 |
- | form={absolute|relocate|hexadecimal|stype|binary}指定時、外部シンボルを削除できます。 |