Everything
 

-verbose 【V3.03.00 以降】


最適化リンケージエディタ(rlink)・オプション / その他オプション

[指定形式]

-verbose=<sub>[, ...]
sub : crc

 

[詳細説明]

-

サブオプションに指定した内容を標準エラー出力に表示します。

-

サブオプションに指定可能なものを以下に示します。

CRC

CRCの演算結果、および出力位置アドレスを表示します。

crcオプションを指定したときに有効です。

[例]

-

CRCの演算結果、および出力アドレスを標準エラー出力に表示します。

> rlink a.obj -form=stype -start=.SEC1/1000 -crc=2000=1000-10ff/CCITT -verbose=crc