ceilf
浮動小数点値の小数点以下を切り上げた整数値を求めます。
[指定形式]
#include <mathf.h>
float ceilf(float f);
[引数]
f 小数点以下を切り上げる浮動小数点値
[戻り値]
fの小数点以下を切り上げた整数値
[備考]
ceilf関数は、fの値より大きい、または等しい最小の整数値をfloat型の値として返す関数です。したがってfの値が負の値の時は小数点以下を切り捨てた時の値を返します。