Everything

fmodf


浮動小数点値どうしを除算した結果の余りを計算します。

[指定形式]

#include <mathf.h>

float fmodf(float x, float y);

[引数]

x 被除数

y 除数

[戻り値]

yの値が0.0の時:x

yの値が0.0でない時:xをyで除算した結果の余り

[備考]

fmodf関数では、引数x、y、リターン値retの間には、次に示す関係が成立します。

x=y*i+ret (ただしiは整数値)

また、リターン値retの符号はxの符号と同じ符号になります。

x/yの商を表現できない場合、結果の値は、保証しません。