記憶域を割り当てて、すべての割り当てられた記憶域を0で初期化します。
void *calloc(size_t nelem, size_t elsize);
異常:記憶域の割り当てができなかった時、または引数のいずれかが0の時:NULL
elsizeバイト単位の記憶域をnelem個記憶域に割り当てます。また、その割り当てられた記憶域のすべてのビットは0で初期化されます。
CC-RXには、記憶域に対する不正な操作を検出するためのセキュリティ機能があります。詳細は、「2.5.4 ライブラリジェネレータ・オプション」の-secure_mallocオプションを参照してください。