複素数逆余弦を計算します。
[指定形式]
#include <complex.h>
float complex cacosf(float complex z);
double complex cacos(double complex z);
long double complex cacosl(long double complex z);
[引数]
z 複素数逆余弦を求める複素数
[戻り値]
zの複素数逆余弦値
[備考]
cacos関数のリターン値の実軸方向の範囲は[0,π]、虚軸方向の範囲は無限の区間です。