Everything

clogf / clog / clogl


複素数の自然対数を計算します。

[指定形式]

#include <complex.h>

float complex clogf(float complex z);

double complex clog(double complex z);

long double complex clogl(long double complex z);

[引数]

z 複素数自然対数を求める複素数

[戻り値]

正常:zの複素数自然対数値

異常:定義域エラーの時は、非数を返します。

[備考]

zの値が負の時、定義域エラーになります。

zの値が0.0の時、範囲エラーになります。

clog関数群のリターン値の実軸方向の範囲は無限の区間、虚軸方向の範囲は[-iπ,+iπ]です。