fegetexceptflag
例外フラグの状態を取得します。
[指定形式]
#include <fenv.h>
long fegetexceptflag(fexcept_t *f, long e);
[引数]
f 例外フラグ状態の格納先を指すポインタ
e 状態を取得する例外フラグを表す値
[戻り値]
正常:0
異常:0以外
[備考]
本関数は、コンパイルオプションnofpuが選択されている場合は使用しないでください。
使用してもリターン値として異常を表す0以外を返します。