Everything

fegetexceptflag


例外フラグの状態を取得します。

[指定形式]

#include <fenv.h>

long fegetexceptflag(fexcept_t *f, long e);

[引数]

f 例外フラグ状態の格納先を指すポインタ

e 状態を取得する例外フラグを表す値

[戻り値]

正常:0

異常:0以外

[備考]

本関数は、コンパイルオプションnofpuが選択されている場合は使用しないでください。

使用してもリターン値として異常を表す0以外を返します。