イベント パネルで選択した組み合わせブレーク・イベントの詳細情報の表示,および変更を行います。

イベント パネルにおいて,組み合わせブレーク・イベント【E1】【E20】にキャレットを移動したのち,コンテキスト・メニュー→[条件の編集...]を選択 |
[対象イベント]エリアのリスト内のいずれか1つのイベントが成立した場合,条件が成立します(デフォルト)。 |
|
[対象イベント]エリアのリスト内のイベントが指定された順序で成立した場合,条件が成立します。 |
現在,組み合わせブレーク・イベントの対象として設定されているイベントの詳細情報をリスト表示します。
なお,[組み合わせ]エリアにおいて[シーケンシャル]を選択した場合,リストの上から順に番号が付与され,この番号が条件成立の順序となります。
次のボタンは,[組み合わせ]エリアにおいて[シーケンシャル]を指定した場合のみ有効となります。