プロジェクトの構成要素(マイクロコントローラ,ビルド・ツール,デバッグ・ツールなど)をツリー形式で表示します。
なお,使用するデバッグ・ツールの選択/切り替えは,このパネル上で行います。
ここでは,次の項目について説明します。
[オープン方法]
- | [表示]メニュー→[プロジェクト・ツリー]を選択 |
[各エリアの説明]
プロジェクトの構成要素を次のノードでツリー表示します。
|
|
RL78 デバッグ・ツール名(デバッグ・ツール)
|
- | デバッグ・ツール名
現在,プロジェクトで使用するデバッグ・ツール(IECUBE,E2,E2 Lite,E1(Serial),E20(Serial),EZ Emulator,COM Port,シミュレータ)を表示します。
新規プロジェクト作成時は,シミュレータが設定されます。 |
|
ノードを選択すると,その詳細情報(プロパティ)がプロパティ パネルに表示され,設定の変更を行うことができます(プロパティ パネルがオープンしていない場合は,ノードをダブルクリックすることでオープンします)。
[コンテキスト・メニュー]
使用するデバッグ・ツール
|
使用するデバッグ・ツールを選択するためのカスケード・メニューを表示します。
|
|
RL78 IECUBE
|
IECUBEを使用します。
|
RL78 E2
|
E2を使用します。
|
RL78 E2 Lite
|
E2 Liteを使用します。
|
RL78 E1(Serial)
|
E1をシリアル通信方式で使用します。
|
RL78 E20(Serial)
|
E20をシリアル通信方式で使用します。
|
RL78 EZ Emulator
|
評価キットなどを接続して使用します。
|
RL78 COM Port
|
COM Portを使用します。
|
RL78 シミュレータ
|
シミュレータを使用します。
|
プロパティ
|
選択しているデバッグ・ツールのプロパティをプロパティ パネルに表示します。
|