この章では,CS+が出力するメッセージ種別について説明します。
CS+操作時におけるメッセージ種別(1文字の英字)は,次のように分類されています。
|
|
|
内部エラー
|
内部エラーが発生したため,処理を終了(中断)します。
|
|
フェイタル・エラー
|
フェイタル・エラーが発生したため,処理を終了(中断)します。
|
|
インフォメーション
|
情報を通知します。メッセージを確認後,処理を継続します。
|
|
選択
|
次の操作に対して何らかの選択が必要な場合に出力し,選択した処理を実行します。
|
|
ワーニング
|
警告を通知します。メッセージを確認後,処理を継続します。
|