debugger.ProcessorElement
マルチコアのPEを設定/参照します。
[指定形式]
debugger.ProcessorElement = number
[設定]
設定
説明
number
PE番号を数値で設定します。
[参照]
現在の設定値
[詳細説明]
-
注意
設定する場合は,デバッグ・ツールと接続されている必要があります。
[使用例]
>>>print debugger.ProcessorElement
1
>>>debugger.ProcessorElement = 2
2
>>>