Everything

debugger.SoftwareTraceLPD.Priority


ソフトウェア・トレース(LPD出力)・データを取得する際の優先度を設定/参照します。【RH850】【E2】

[指定形式]

debugger.SoftwareTraceLPD.Priority = tracePriority

[設定]

設定

説明

tracePriority

ソフトウェア・トレース(LPD出力)・データを取得する際の優先度を設定します。

指定可能な値を以下に示します。

種類

説明

TracePriority.SpeedPriority

リアルタイム性を優先してトレースを行います。

TracePriority.DataPriority

データの取りこぼしが発生しないように,CPUの実行パイプラインを一時的に停止します。

[参照]

ソフトウェア・トレース(LPD出力)・データを取得する際の優先度の設定値

[詳細説明]

-

ソフトウェア・トレース(LPD出力)・データを取得する際の優先度を設定/参照します。

[使用例]

>>>print debugger.SoftwareTraceLPD.Priority
SpeedPriority
>>>debugger.SoftwareTraceLPD.Priority = TracePriority.DataPriority
>>>print debugger.SoftwareTraceLPD.Priority
DataPriority
>>>