csplus.get_source_line_address
|
指定されたソース行に対応するアドレスを取得します。
[指定形式]
csplus.get_source_line_address(session_id, source_file, line_number)
|
[引数]
|
|
session_id
|
本バージョンではこの引数は無視されます。
|
source_file
|
ソースファイル名を指定します。
ファイル名、または、パス付のファイル名を指定します。
複数のロード・モジュールをダウンロードした場合,”<ロードモジュール名>$<ファイル名>”としてロード・モジュールを追加指定してください。
(例:csplus.get_source_line_address(0, “loadmodule2.abs$main2.c”, 40))
|
line_number
|
行番号を指定します。
|
[戻り値]
指定されたソース行に対応するアドレスを返します。
[詳細説明]
- | 指定されたソース行に対応するアドレスを取得します。 |
- | 指定されたソース行に対応するアドレスがない場合は None が返されます。 |
[使用例]
>>> csplus.get_source_line_address(0, "ccrx.c", 30)
1234
|